This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-R2:BQ34Z100-R2是否能够用作系统侧监测计?

Guru**** 665180 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-R2, BQ34Z100, BQ34Z100-G1, BQ34110
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1189421/bq34z100-r2-is-bq34z100-r2-capable-of-being-used-as-a-system-side-gauge

器件型号:BQ34Z100-R2
主题中讨论的其他器件: BQ34Z100BQ34Z100-G1BQ34110

大家好、

BQ34Z100-R2是否能够用作可移除实际电池的系统侧电量监测计?
我无法从 TI.com 和数据表中进行判断。

此致、
雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yaita-San、

    通常、BQ34Z100是电池组侧电量监测计。 但是、在某些应用中、它可以用作系统侧电量监测计。 在更换电池后电量监测计重置几个周期内、存在一些限制、并且预期精度会降低。

    请参阅数据表第8.2.4节可更换电池系统

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shirish-San、

     BQ34Z100-R2数据表中没有关于"可更换电池系统"的部分。
    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/bq34z100-r2.pdf

    另一方面、BQ34Z100数据表(第46页)中有8.1.4可更换电池系统。  
     BQ34Z100和 BQ34Z100-R2之间是否具有相同的功能?

    此致、
    雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yaita-San、

    我正在与我们的系统团队就此进行检查。 我希望 R2也支持它。

    请注意、真正的系统侧电量监测计能够承受可能在 bq34z100系列电量监测计不支持的系统之外充电的可拆卸电池。 而"更换"的情况很少见、因为电池老化时会更换、否则始终连接到系统。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yaita-San、

    系统团队确认 R2可以采用类似的方式使用。 但是、新建议在电池组侧使用它。  

    给出的解释是、数据表说明有点过于简单。 在系统端使用 bq34z100有时会遇到更多因素、因此在较新版本中删除了 bq34z100。 我们不建议在系统端使用 bq34z100。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shirish-San、

    我知道不建议在系统端使用 BQ34Z100和 BQ34Z100-G1、BQ34Z100-R2。
    如果是、建议将哪种电量监测计产品用于系统侧的2节串联锂离子电池?
    BQ34110怎么样?

    此致、
    雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yaita-San、

    系统侧通常仅适用于单节电池应用。

    bq34110适用于极少放电的电池应用。