This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2640:TPS2640上的 tdvdt 计算

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1190301/tps2640-tdvdt-calculation-on-tps2640

器件型号:TPS2640

您好!

根据数据表 P.10、输出斜坡时间典型值为8.35ms、如下所示:

  

但是、我们在数据表 P.18上计算 Equation2上的 tdvdt (输出斜坡时间)。

结果为 tdvdt = 20.8 * 10^3 * 24V * 80%* 22nF = 8.785ms。

 

*1. 它的计算是否正确?

*2. 您能否告诉我们该值不同的原因?

 

谢谢、此致、
M.Hattori。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 M.Hattori:

    我明天就会回来。

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kunal-San、

    放弃此问题。  我想问的是 TPS26631、而不是 TPS2640。  因此、我再次将其发布为 TPS26631。

    谢谢、此致、
    M.Hattori。