This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD95372BQ5M:CSD95372BQ5M 和 CSD95377Q4M:脱机支持请求

Guru**** 2387080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1189348/csd95372bq5m-csd95372bq5m-and-csd95377q4m-offline-support-request

器件型号:CSD95372BQ5M

在 VSW 引脚上测得的波形下冲符合-7V 的绝对最大额定值"VSW 至 PGND (10ns)最小值-7V"、但不符合10ns。
请提供离线支持以检查波形图像是否存在任何问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Katsumi、  

    您能否共享测量的波形?

    最棒的

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ryan Chen

    感谢你的答复。
    由于波形信息已发布、我想直接与您联系、而不是联系"E2E 支持论坛"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我了解了数据表的绝对最大值、这意味着器件在超过10ns 的时间内不应低于-7V。