This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25143:分流电流感应实现方案(数据表与 LM5143Q1-EVM-2100原理图)

Guru**** 2519700 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25143

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1190496/lm25143-shunt-current-sensing-implementation-data-sheet-versus-lm5143q1-evm-2100-schematic

器件型号:LM25143

大家好、我对数据表上的 LM25143电流感应实施方案与 LM5143Q1-EVM-2100原理图中给出的示例设计有疑问。  

在 EVM 原理图中、电流感应线路在连接到引脚 CS1的线路上具有额外的电阻器和电容器(R12、C44)。 这是我想要使用的东西  

在我的 LM25143电路实施中有什么影响? LM25143数据表未显示这些内容、也未对其进行讨论。 如果是、它们会做什么以及我如何做  

计算适当的值?

  谢谢、 Tom  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Tom  

    这是 RC 滤波器、用于衰减耦合到电路板上 CS-VOUT 布线的高频噪声。 50ohm + 33pF 组合非常适合大多数应用。   此外、通过将 C44放置在靠近 CS-VOUT 引脚的位置、可以最大限度地减少空气中的噪声耦合。

    -Eric Lee