This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25125:BQ25125中的负载开关

Guru**** 2813965 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1188696/bq25125-load-switch-in-bq25125

器件型号:BQ25125

尊敬的所有人:

有关 BQ25125的几个问题、请回答。

LDO 和 LS 之间的区别是什么。  我知道 LDO 是稳压输出、但我不确定当它被选为负载开关时、它意味着什么、请这么做?

2-我的理解是,当选择 BQ25125作为运输模式使能以恢复供电时,电源将在指定的时间内保持连接到 MR 低电平的按钮。  第二种方法是通过恢复功率  

   为 Vin 加电。

3 -如果我们将 MR 引脚连接到用于其他用途的开关、对吧?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 userid="11885" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1188696/bq25125-load-switch-in-bq25125 ]1- LDO 和 LS 之间有何区别。  我知道 LDO 是稳压输出、但我不确定 LDO 作为负载开关被选择时意味着什么、请这么做?

    负载开关实际上是一种启用或禁用的简单方法  

    [引用 userid="11885" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1188696/bq25125-load-switch-in-bq25125 "]

    2-我的理解是,当选择 BQ25125作为运输模式使能以恢复供电时,电源将在指定的时间内保持连接到 MR 低电平的按钮。  第二种方法是通过恢复功率  

       为 Vin 加电。

    [/报价]

    没错。

    [引用 userid="11885" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1188696/bq25125-load-switch-in-bq25125 3"-如果我们将 MR 引脚连接到交换机、以便用于其他用途、没问题?

    您使用它的目的是什么? MR 引脚将保持其功能、但将 MR 引脚保持接地会在拉低期间增加静态电流消耗。

    此致、

    Juan Ospina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juan:

    我的理解是、当选择负载开关时、该引脚的作用类似于微控制器的 GPIO、以启用和禁用外部组件?

    因此、总的来说、我们可以有两个基于 BQ25125的 LDO。  一个是选择 LS/LDO 作为 LDO、另一个是 SYS。  如果是、我们是否可以更改 SYS 调节输出?

    BQ25125是否具有监控电压?  是的、它是否像一个电量监测计?

    谢谢、

    毫米波。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、mmsya、

    [引用 userid="11885" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1188696/bq25125-load-switch-in-bq25125/4479874 #4479874"]当选择负载开关时、我的理解是该引脚的作用类似于微控制器的 GPIO、以启用和禁用外部组件?[/quot]

    我的最后一个答复似乎不完整。 负载开关是一种启用或禁用电源轨的简单方法、就像使用开关一样。 本质上、它允许用户以数字方式断开电源与负载的连接。 在这种情况下、电源将连接到 VINLS、负载将连接到 LS/LDO。

    在 LDO 模式下、LS/LDO 电压将从 VINLS 处的电压进行调节和降压。 在负载开关模式下、LS/LDO 上的电压应与 VINLS 上的电压相同。

    [引用 userid="11885" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1188696/bq25125-load-switch-in-bq25125/4479874 #4479874"]SO、我们可以拥有两个基于 BQ25125的 LDO。  一个是选择 LS/LDO 作为 LDO、另一个是 SYS。  如果是、我们是否可以更改 SYS 调节输出?[/quot]

    BQ25125可支持两个降压稳压器。 LS/LDO 可用作 LDO、但 SYS 是一种开关转换器、允许您调节 SYS 输出、但它不是线性转换器。 是的、您可以根据 SYS_VOUT 寄存器更改 SYS 输出。 它可以提供1.1V - 3.3V 的电压。

    [引用 userid="11885" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1188696/bq25125-load-switch-in-bq25125/4479874 #4479874"]BQ25125是否具有监控电压。?  是的、它是否像电量监测计?

    BQ25125具有基于电压的电池监控器、可提供与 VBATREG 相关的电池电压近似读数(例如、BATREG 的96%)。 虽然这提供了电池电压近似值、但需要进行额外的计算来近似计算剩余电量、并且精度会受到限制。 此功能旨在与简单的5巴指示器配合使用。

    此致、

    Juan Ospina  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juan:

    我还有一些问题、

    1 -  

    当 SYS_SEL = 00或10时、情况如何?

    2 -我不确定如何解读下表、

    在什么条件下、输出电压将是800mV 阶跃。  我在表9-19中看不到800mV 阶跃?

    3-当 SYS_SEL = 01或11时、我看到表遵循 SYS VOUT 范围、但 SYS_SEL = 00和10时不是这样。

    此致、

    毫米波。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juan:

    除上述问题外、

    1 - 1600mV、800mV 等是什么意思?

    2 -在第29页中、我认为 LSW 代表 V 负载开关?

    3 -从下图中我了解我们可以有3个输出电压1 -未调节负载、2 - MCU/系统(开关稳压器) 3 - LS/LDO。  我在 LS/LDO 之间看到的唯一区别是电压范围。  两者均可通过外部引脚和 I2C 进行控制。

    此致、

    毫米波。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、mmsya、

    [引用 userid="11885" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1188696/bq25125-load-switch-in-bq25125/4480792 #4480792"]

    1 -  

    当 SYS_SEL = 00或10时、情况如何?

    [/报价]

    如果 SYS_SEL = 00、则 SYS = 1.1 +(一定数量)。 SYS_SEL = 00时、步长尺寸不一致、从 SYS_VOUT = 0000到 SYS_VOUT = 0001步长为100mV、但是从  SYS_VOUT = 0000到 SYS_VOUT = 0001步长为50mV。 对于 SYS_SEL = 00时的典型电压、最好查阅表19、当 SYS_VOUT 大于0b0010时、步长大约为83.3mV (伏的1/12)。

    对于 SYS_SEL = 10、SYS = 1.5 + SYS_VOUTCODE x 83.3mV。

    [引用 userid="11885" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1188696/bq25125-load-switch-in-bq25125/4480792 #4480792"]

    2 -我不确定如何解读下表、

    在什么条件下、输出电压将是800mV 阶跃。  我在表9-19中看不到800mV 阶跃?

    [/报价]

    为了澄清这一点、当 SYS_SEL 为01或11时、SYS_VOUT_3位将具有800mV 的阶跃、而不是 SYS_VOUT。 SYS_VOUT 仍具有100mV 的步长。 由于 SYS_VOUT 的步长为100mV、SYS_VOUT_3为位3、因此该位的步长为(2^3) x 100mV = 800mV。 因此、800mV 是 SYS_VOUT = 0b0000与 SYS_VOUT = 0b1000之间的差值。

    [引用 userid="11885" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1188696/bq25125-load-switch-in-bq25125/4480792 #4480792"] 3-当 SYS_SEL = 01或11时,我看到表遵循 SYS VOUT 范围,但 SYS_SEL = 00和10时不是这样。

    您能否澄清一下、不遵循哪个 SYS VOUT 范围?

    [引用 userid="11885" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1188696/bq25125-load-switch-in-bq25125/4481068 #4481068"]

    1 - 1600mV、800mV 等是什么意思?

    [/报价]

    这与前面的问题2类似。 在该表中、1600mV 和800mV 代表这些单独位的步长。 对于 LS_LDO_4、步长为(2^4) x 100mV = 1600mV。 因此、LS_LDO = 0b00000与 LS_LDO = 0b10000之间的差值为1600mV。 LS_LDO 位说明列中的所有其他值也是如此。

    [引用 userid="11885" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1188696/bq25125-load-switch-in-bq25125/4481068 #4481068"]2-在第29页中、我认为 LSW 代表 V Load Switch?

    没错、lsw 表示器件将用作负载开关、而不是 LDO。

    [引用 userid="11885" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1188696/bq25125-load-switch-in-bq25125/4481068 #4481068"]3-从下图可以看出、我们有3个输出电压1 -未调节负载、2 - MCU/系统(开关稳压器) 3 - LS/LDO。  我在 LS/LDO 之间看到的唯一区别是电压范围。  两者均可通过外部引脚和 I2C 进行控制。[/quot]

    正确的做法是、您可以从 PMID 获得非稳压负载、在 SYS (开关稳压器)上具有负载、在 LS/LDO 上具有负载。

    为了阐明 LS/LDO 之间的差异、包括电压范围以及发生的调节。 LDO 主动将 VLS/LDO 上的电压调节至编程的电压、并要求 VINLS 至少高于编程的电压+压降电压。 LS 需要将 VINLS 调节到您希望在 VLS/LDO 处达到的电压。

    请告诉我是否可以澄清上述任何答案。

    此致、

    Juan Ospina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juan:

    感谢您抽出时间回答我的问题。

    我将仅专注于输出电压。

    1 -如果我理解您的正确理解、您提到如果我们选择负载开关、我们必须向 VINLS 馈送稳压电压。  如果正确、那么为什么不使用 LDO。  使用 VLS 的应用是什么?

    2- MCU /系统电压是否已调节?

    3 - PMID 电压上的非稳压负载是否与 VBAT 相同?

    此致、

    毫米波。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、mmsya、

    [引用 userid="11885" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1188696/bq25125-load-switch-in-bq25125/4482844 #4482844"]1-如果我理解正确,您会提到如果我们选择负载开关,我们必须将稳压电压馈送到 VINLS。  如果正确、那么为什么不使用 LDO。  请使用 VLS 的应用是什么?[/QUERT]

    正确、如果作为负载开关运行、VINLS 处的电压将与 VLS 处的电压相同。 这种情况下、终端应用需要高于3.3V 或低于0.8V 的电压。 负载开关最终可提供将负载与电源轨连接或断开的选项。 例如、假设您有一个降压/升压5V 电压轨、并且您有一些应始终连接到它的负载、以及一些您有时希望连接或有时断开的外设 IC。 负载开关允许您断开 VLS 处的负载与 VINLS 处的电源。 如果在0.8V 和3.3V 之间调节电压更有用、则将 LSLDO 保持在 LDO 模式可能更有用。

    [引用 userid="11885" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1188696/bq25125-load-switch-in-bq25125/4482844 #4482844"]

    2- MCU /系统电压是否已调节?

    [/报价]

    是的、它被调节至 SYS_VOUT 中配置的电压。

    [引用 userid="11885" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1188696/bq25125-load-switch-in-bq25125/4482844 #4482844"]3- PMID 电压下的非稳压负载是否与 VBAT 相同?

    PMID 电压将由 VIN 或 VBAT 驱动。 如果处于 VIN 模式、PMID 将等于大约 VIN - 125mV。 如果输入 VIN 不存在、PMID 将等于大约 VBAT - 120mV。 这些电压等效于 VIN 的 Q1/Q2 FET 两端的压降或 VBAT 的 Q7 BATFET 两端的压降。  

    此致、

    Juan Ospina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juan:

    感谢您花时间和精力回答我的问题。

    请再来一个问题。   

    您在最近一篇文章的第一部分中提到、"如果作为负载开关运行、VINLS 处的电压将与 VLS 处的电压相同。"  如果是这种情况、 那么您将如何解释 LS/LDO = 0.8V + Ls_LDOCODE x 100mV (表9-20中列出的公式)?

    此致、

    毫米波。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、mmsya、

    更确切地说、如果您处于负载开关(LS)模式、VINLS 处的电压将与 VLS 处的电压相同。 表9-20仅在 LDO 模式下相关。 要在两种模式之间进行选择、您必须选择 LS/LDO 电压。 如果您将其设置为3.3V 或更低(LS/LDO = 0b11001或更低)、则 LSLDO 将处于 LDO 模式并将 VLSLDO 调节至配置的电压。 如果您将其设置为高于3.3V (LS/LDO = 0b11010或更高)、则 LSLDO 将处于 LS 模式或"直通模式"、VLSLDO 处的电压将等于 VINLS -压降电压处的电压。

    我希望这能澄清问题。

    此致、

    Juan Ospina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juan:

    我在数据表中没有看到它规定表9-20仅在 LDO 模式下适用。  我可能错过了。  因此、我的理解是、如果我选择 LS/LDO 处于 LS 模式、无论 SYS_OUT 电压是 VLS、都是如此。 我们可以将 SYS_OUT 电压设置为一个值、然后将 VLINS 连接到 SYS_OUT、因此 VLS 与 SYS_OUT 相同。  在本例中、我们只有一个稳压电压。  如果我们选择 LDO 模式、则根据  LS/LDO = 0.8V + Ls_LDOCODE x 100mV 公式选择任意输出。  如果他们已打印 LDO = 0.8V + LS_LDOCODE x 100mV 公式而不是 LS/LDO、则不太清楚。

    再次感谢您宝贵的 Tim。

    此致、

    Ali。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ali、

    如果我理解正确、在这种情况下、您需要将 VINLS 连接到 SYS 输出。 在这种情况下、您的 VLS/LDO 电压将与 SYS 相同。 如果您更改 SYS 电压、则 VLS/LDO 也会更改以匹配该电压。

    如果您选择 LDO 模式 、输出将根据公式  LS/LDO = 0.8V + Ls_LDOCODE x 100mV 进行计算。 请记住、如果您在 LDO 模式下使用 LS/LDO、则 VINLS 必须高于编程电压才能使 VLS/LDO 输出编程电压。

    感谢您的反馈、我们将在编写数据表时考虑这一点。 在表格底部、它应该指示:

    '如果写入的值大于3.3V、设置将进入直通模式、其中 LS/LDO = VINLS - VDROPOUT。'

    此致、

    Juan Ospina