This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25120A:为0V 电池充电:

Guru**** 2506115 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25120A, BQ25120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1185214/bq25120a-charging-0v-battery

器件型号:BQ25120A
主题中讨论的其他器件: BQ25120

尊敬的 TI 团队:

我们正在设计中使用 BQ25120AYFPR、并希望确认该电池充电管理 IC 是否可以为完全耗尽的电池(0V)充电?

-如果是,是否有相同或默认的配置?

-电池电量耗尽我认为是0V,因为一旦电池低于特定阈值,电池保护就会切断电池的负载。 因此、它将被视为0V 电池。 为了给电池充电、我们必须提供更高的电压才能开始充电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    BQ25120A 能够为电压为0V 的电池充电。 由于该电压低于 VBATSHORT、因此电池充电速率由 PRETERM 值决定、在默认模式下为电阻器值、在主机模式下为寄存器值。

    此致、

    Juan Ospina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BQ25120是否需要任何默认配置来开启 SW 电源? 电池充电时、会发生什么情况?

    -现在我们的问题是获取下面的 ISA:

    - 0V 电池能够以3.1V 的电压充电、但不会继续进入充电状态。 它还会关断设计中1.8V 的 SW 输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 userid="548978" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1185214/bq25120a-charging-0v-battery/4484487 #448448748"] BQ25120是否需要任何默认配置来打开软件电源?

    否、BQ25120A 默认将 SW 电源启用为1.8V

    [引用 userid="548978" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1185214/bq25120a-charging-0v-battery/4484487 #448448748"]当它为0V 电池充电时?

    如果存在 VIN、则无论电池电压如何、它都应该能够提供 SW。

    [引用 userid="548978" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1185214/bq25120a-charging-0v-battery/4484487 #448448748"] 0V 电池能够以3.1V 的电压充电、但它不会继续进入充电状态。 它还会关闭设计中1.8V 的 SW 输出。[/quot]

    更确切地说、您将电池充电至3.1V、但它不会再充电了吗? 您的 VIN 电压是多少。 SW 输出在仅存在3.1V 电池时关断?

    此致、

    Juan Ospina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我进一步解释一下:

    -如果我连接的充电器为4.6V 至5.5V,则一旦电池耗尽0V。 电池电压显示为3.1xxV。 但此后、它不会像正常情况那样继续为电池充电。 在此期间、SW 稳压输出也关闭。 因此、我们的 MCU 无法与充电器通信。

    -是因为 BATUVLO? BATUVLO 的默认配置应该是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    [引用 userid="548978" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1185214/bq25120a-charging-0v-battery/4484845 #4484845"]但此后它不会像正常情况那样继续为电池充电。

    您是否能够接入 I2C 线路并在此时收集寄存器值、而不是从 MCU 收集这些值? 此外、此时 SW 节点的波形捕获有助于推断此时是否仍在进行切换。

    [引用 userid="548978" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1185214/bq25120a-charging-0v-battery/4484845 #44845"]是否是由于 BATUVLO? BATUVLO 的默认配置应该是什么?[/QUERT]

    我不这么认为。 即使 BAT 低于 UVLO、SW 稳压器仍应根据存在的 VIN 正常工作。 在此方案中、您能否确认 VPMID?

    BAT 引脚和电池之间是否有任何电路? 查看此应用的原理图可能会很有用。

    此致、

    Juan Ospina