This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65296:共享输入去耦电容器

Guru**** 2814095 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1189922/tps65296-sharing-input-decoupling-capacitors

器件型号:TPS65296

您好!

如果用户计划在 PVIN 和 PVIN_VDD1输入(分别为 BUCK 2和1)上使用相同的输入电压、 可以合并去耦电容器 并将这两个引脚连接在一起吗? 例如、不是在 PVIN_VDD1上使用1 x 10uF、而是在 PVIN 上使用3 x 10uF、而是 在输入电源轨上使用4 x 10uF、并将两个引脚连接到生成的电源轨?  常见电流路径相互作用是否存在问题?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hirkic、

    我的同事在中国新年假期、但下周应该回来。 一旦他回到办公室,就会作出答复! 感谢您的理解!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您会将 PVIN 和 PVIN-VDD1与5V 输入相结合、对吧? 如果是、这是可以的、但建议在进行布局设计时将电容器单独放置在靠近每个引脚的位置。

    裕昌