This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61070:TPS61070升压模式运行- Vin gt;Vout

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61070, TLV61070A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1188806/tps61070-tps61070-boost-mode-operation---vin-vout

器件型号:TPS61070
主题中讨论的其他器件: TLV61070A

尊敬的 TI:

我对 TPS61070的直流/升压稳压器配置有疑问。

如果 VIN >= VOUT、它是否是安全运行模式?

问题与应用要求有关、其中输入电压可以是2xAA 电池或5V 输入。

由于这是一个低成本产品、我想知道、如果我可以在这种运行模式下简单地使用升压转换器、而不会禁用和绕过直流/直流升压稳压器、

我已经尝试过、我看到输入电压直接转发到输出。 因此、TPS61070似乎永久打开内部 PMOS 开关。

它是否是 TPS61070的安全操作模式? 我认为是这样、但请确认。

内部 PMOS 的最大连续电流是多少、因为数据表中仅给出了600mA 的峰值电流?

感谢你的帮助

Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    您可以考虑使用新部件 TLV61070A、该部件具有更好的效率性能和更高的电流能力。

    TLV61070A 可支持 VIN>=Vout 应用。 当 Vin 高于设置 Vout 时、高侧 FET 始终开启、Vout 跟随 Vin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、

    是的、新器件看起来非常好、我还将尝试未来的应用、作为替代器件。

    但是、TPS61070是我们应用中使用的长期部件。

    回到我的问题、我们已经为 TPS61070解答了我需要解决的问题。

    针对 PMOS 的 ID、max、连续(如果 VIN > VOUT)?

    在 TLV61070A 的数据表中也找不到该信息!

    仅给出 ILIM、SW。

    谢谢你
    Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    感谢您 使用 E2E 论坛。

    TPS61070的专家 本周不在办公室、但他将尽快回复。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Christian:

     当 VIN > VOUT 目标和 PMOS 完全打开时。 在这种情况下、我们没有电流限制、PMOS 的电流能力超过电流限制。