This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5170-Q1:如何调整 TIDA-01040的参考设计以适应不同的电压和电流范围

Guru**** 2445440 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01040, LM5170, LM5176

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1186932/lm5170-q1-how-to-adjust-the-reference-design-of-tida-01040-to-adapt-to-different-voltage-and-current-ranges

器件型号:LM5170-Q1
主题中讨论的其他器件:TIDA-01040LM5170LM5176

大家好:

   我们正在搜索产品设计的解决方案、 应用是:

1.高分辨率电压源, 输出电压应在0-6V 之间持续调节;只有 CV 控制

2.电流能力:约5A;

电压输出纹波非常重要、小于1mV、越小越好。

 我们注意到基于 LM5170的 TIDA-01040/1/2、我们的问题是:

1:如何调整其设计以满足我们的目标(0-6V、5A)?

2.我们没有看到0-0.5V 之间的测试结果、此参考设计可以在该范围内使用小电压纹波? 尤其是它能够稳定输出0V 吗?

由于我们的应用不需要像 TIDA-01040那样需要太多的电流、 我们还注意到 LM5176、并且希望实现此功能、它是否支持此功能? 任何基准电路?

 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    LM5170和 LM5176都不能满足您的1mVpp 要求。 您需要一个具有强制连续导通模式(FCCM)的降压转换器、以便在轻负载下实现低纹波。 请观看此视频、了解有关 CCM 和 DCM 模式的更多信息。  
    https://training.ti.com/introduction-buck-converters-understanding-mode-transitions

    您可以    根据自己的要求从此处选择合适的降压转换器。

    其他一些 评论:

    • 与电流模式控制相比、电压模式控制具有更低的占空比抖动。 阅读 此文章 以了解更多信息。
    • 直流/直流输出纹波小于1mVpp 可能具有挑战性。 您可能需要考虑 直流/直流输出端的跟踪 LDO、具体取决于您从开关模式电源获得的性能。
    • 在 TIDA-01040设计中、仅测量直流精度。 输出电压纹波大于10mVpp。 如果您希望实现良好的直流精度、则可以选择精密放大器并实现 TIDA-01040设计等外部电压环路。  

    此致、

    Shaury

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shaury:

       非常感谢。 您的建议是有价值的、我们将再次考虑我们的想法。

       对于 LM5170、我们还希望将其用于其他应用。 在此应用中、电源输入为+12V 和-12V (以 GND 为基准);我们希望将 LM5170的 AGND 连接到 GND、并将 PGND 连接到-12V。 要获得负电压输出(请参考 GND、仅在降压输出中工作)。 这种想法是否有任何限制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    LM5170的 AGND 和 PGND 应该被连接在一起。

    LM5170能够从 +/- 12V 输入电压生成负电压输出。  负电压输出是多少?

    此致、

    Feng Ji