This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5170EVM-BIDIR:LM5170-Q1-UVLO 设置

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1190700/lm5170evm-bidir-lm5170-q1-uvlo-settings

器件型号:LM5170EVM-BIDIR

你好

我对 EVM 板的启动感到困惑、我在升压模式24/48上工作。 如果我安装了 R4 = 100k Ω、那么我是否需要将外部电源连接到 J17引脚5 EN? 根据我的理解、如果在 LV 12V 端口提供电压电源、R4电阻器会上拉 UVLO 以启动板。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Salman、

    你是对的。   如果安装了 R4、则无需将外部电源连接到 J17引脚5 EN。

    此致、

    Feng Ji