This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5170EVM-BIDIR:LM5170-EVM-BIDIR 跳线设置

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5170EVM-BIDIR

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1189792/lm5170evm-bidir-lm5170-evm-bidir-jumper-settings

器件型号:LM5170EVM-BIDIR

大家好、我有关于 EVM 的问题:

我对主使能引脚感到困惑、它说您可以通过向 J17的引脚5 EN 提供3.3V 的外部电压来实现它。 它还通过 UVLO 引脚通过 J31 (1、2)表示。 因此、我很困惑、如果我将 UVLO 连接到 J31 (1、2)、应该如何处理 UVLO 引脚。 为此、在标头设置中、如果向 J17引脚23提供外部3.3V 电压、则通过关闭 J31引脚(1、2)来启用 EVM。 那么、我应该如何连接 UVLO 引脚。  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件型号:LM5170EVM-BIDIR

    大家好、我有关于 EVM 的问题:

    我对主使能引脚感到困惑、它说您可以通过向 J17的引脚5 EN 提供3.3V 的外部电压来实现它。 它还通过 UVLO 引脚通过 J31 (1、2)表示。 因此、我很困惑、如果我将 UVLO 连接到 J31 (1、2)、应该如何处理 UVLO 引脚。 为此、在标头设置中、如果向 J17引脚23提供外部3.3V 电压、则通过关闭 J31引脚(1、2)来启用 EVM。 那么、我应该如何连接 UVLO 引脚。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Muhammad、

    该设备的专家本周不在办公室、但他将在下周回来时尽快回复。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢。 我将等待回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Salman、

    您可以选择任一种方式来启用 EVM。

    此致、

    Feng Ji