This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54331:向 TPS54331添加负载会导致无输出

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54331, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1188424/tps54331-adding-load-to-tps54331-results-in-no-output

器件型号:TPS54331
主题中讨论的其他器件: TINA-TI

各位专家,您好。

 我按如下方式设计 TPS54331:

  我发现、当没有负载时、Vout 为3.3V。 但是、当我在输出中添加负载时、没有 Vout。 您可以帮您解决这个问题吗? 谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Skylar

    只是为了确认您是否使用 pspice 模型进行仿真、还是在 EVM 上进行测试? 如果是 pspice、您会将文件发送给我吗?

    谢谢。

    BR

    Ruby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ruby:

      感谢您的支持! 我在附件中有 Tina-ti 文件。

    e2e.ti.com/.../TPS54331_2D00_1.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Skylar、

    由于 Ruby 在她的休假中,因此响应将被延迟。 感谢您的理解!

    BRS

    Zixu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Skylar

    电流发生器似乎有问题、请使用电阻器作为负载。

    希望这对您有所帮助。

    BR

    Ruby