This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC24624:应用

Guru**** 666710 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27324, UCC24624, UCC21222-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1188239/ucc24624-application

器件型号:UCC24624
主题中讨论的其他部件:UCC27324UCC21222-Q1

大家好、

我想知道、我在设计中使用的是有源桥式整流器、用于2.2KW PFC 升压电源。

您能不能建议使用 TI 器件替换以下器件。

将 IR11688S 更改为 UCC24624DT、将2EDF7275F 更改为 UCC27324、并使用两个数字。

(这是 Infineon 设计)

在我的设计中、我使用了 Onsemi 器件。

NCP4318ALCDR2G 至 UCC24624DT、 FAN7362MX 至 UCC27324。

您能不能建议使用 TI 器件替换以下器件。

(这是我的设计)

请提供您的反馈和建议。

 

此致、

Raj Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raj、

    对于 SR 控制器、UCC24624是一个很好的交叉参考。 以下是两者之间的快速数据表比较:

    参数 IR11688S UCC24624 单位 注释
    VDD 200 230  
    VCC 4.75-18. 4.25-26. UCC24624无需额外的电路即可支持更宽的输出范围
    最大频率 400 625. kHz UCC24624可以支持更高的谐振频率
    工作电流 13. 1 mA UCC24624的运行功耗较低
    自动低功耗模式 ✓μ A ✓μ A    
    栅极驱动拉电流/灌电流 1/4 1.5/4. A

     

    对于栅极驱动器、我必须找到栅极驱动器团队成员来评论  UCC27324。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 JCHK、

    感谢您的确认。

    此致、

    Raj Kumar Chaurasiya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 JCHK、

    我们的栅极驱动器团队专家目前不在办公室。 他应在第二天内回答您的问题。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    请为2EDF7275FXUMA1提供 TI 兼容部件。

    栅极驱动器拉电流和灌电流能力大于或等于4A。

    此致

    Raj Kumar Chaurasiya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Raj Kumar Chaurasiya、

    您想为该部件和前面提到的风扇部件添加叉号吗? 对于该器件、最佳选择似乎是 UCC21220A。 该器件是一款双通道隔离式驱动器。 UCC27324是一款双通道非隔离式驱动器。 人们确实会将我们的 UCC27x24系列用于升压 PFC 和 SR 用途、但我不知道您的系统是否可以在此处使用隔离式/非隔离式。  

    对于风扇部件、这是一个高侧驱动器。 我们目前没有一个好的交叉参考。  我们最接近的是 UCC27714、但它是一个半桥驱动器、因此 LO 将被浪费。 我认为双通道隔离式驱动器会更好地工作。 始终可以将我们的低侧驱动器用作高侧驱动器、如更改接地基准所示、您只需对输入进行电平转换即可使其正常工作。

    如果您对这些建议有任何疑问、请告诉我。

    谢谢、

    Alex M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    感谢您的分享。

    您能否与2EDF7275FXUMA1进行比较。

    我们需要两个独立的通道半桥驱动器、也可以使用单通道高侧驱动器、该驱动器满足栅极拉电流和灌电流能力要求。

    在图1中、您可以看到 Infineon 使用 了2EDF7275FXUMA1。

    我们是否可以使用 UCC21222-Q1而不是  2EDF7275FXUMA1。

    谢谢、此致

    Raj Kumar Chaurasiya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Raj Kumar Chaurasiya、

    我们没有任何单通道高侧驱动器。 我认为 UCC2122x 将是隔离选项的理想选择。 但是、我对 我们的非隔离式驱动器更了解。 我将把这个线程交给这个器件的专家、以获得进一步的建议。  

    谢谢、

    Alex M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raj、

    UCC21222-Q1与 2EDF7275FXUMA1非常匹配。 它具有死区时间控制的附加功能。  您可以将其配置为两个高侧驱动器、两个低侧驱动器或一个半桥驱动器。

    如果您对 UCC21222-Q1有任何疑问、敬请告知。

    此致、

    Don

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Don、

    感谢您推荐此部件。