This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25085A:高占空比下的开关行为

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: LM25085A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1190575/lm25085a-switching-behavior-at-high-duty

器件型号:LM25085A

您好!

我想问您有关 LM25085A 器件的问题。
下图显示了更改 VIN 时的开关行为。
设置 RT=330kΩ Ω。
在 VIN=17V 时、它看起来像是正常开关。
当 VIN=14.9V 时、开关可能会暂时关闭。
这种行为是否正常?
异常的可能原因是什么?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在这两种情况下、我也希望看到您的 VCC 波形。 这是诊断问题以及为您提供解决方案的关键步骤。

    此致、

    Henry