This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 所需的直流/直流转换器

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS63900, TPS63901

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1184983/required-dc-to-dc-converter

主题中讨论的其他器件:TPS63900TPS63901

您好!

我们正在寻找用于 锂亚硫酰氯电池3.6V (标称电压)的降压和升压转换器。

电流有时需要550微秒的脉冲、即每60毫秒一次160mA。 电源输出电压为3.3V。  

有任何特定的 IC、因此我们可以从额外的超级电容器获取峰值电流。

请推荐适合此应用的低成本解决方案、以延长电池寿命。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Rahul、

    了解 TPS63900/TPS63901。  链接如下所示

    您的案例中为什么需要超级电容器? 导致的电流损耗?

    https://www.ti.com/product/TPS63900

    https://www.ti.com/product/TPS63901

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于电池的峰值电流较差、需要使用超级电容器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否可以 将该超级电容器放置在输入端? 然后、我认为高负载脉冲期间的输入电压降是可以接受的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Rahul、

    我看到您点击了"这不能解决我的问题"。

    您的顾虑是什么、或者在这个主题上我能为您做些什么?

    此致

    TAO