This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25618:BQ25618上有关 ITERM 的 EOC 条件

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25618
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1188668/bq25618-eoc-condition-about-iterm-on-bq25618

器件型号:BQ25618

各位专家:

这是小岛。  我的客户想要了解 BQ25618上有关 ITERM 的 EOC (、我想充电结束)情况。 我的客户遇到一个问题、即 BQ25618停止低于 ITERM 的充电 。此问题发生在 DS 的表8-10中的 ITERM 设置= 20mA 上。 您能回答以下问题吗?

  1. 在表8-10中将 ITERM 设置为20mA 时、它有哪些不同?
    1. 我看过这个主题 (https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/872448/bq25618-termination-current/3229175?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=BQ25618%252520iterm#3229175 ),但这是否意味着 ITERM 在20mA 时具有±50%的变化,或者 ITERM 可以是10mA (最小值)/20mA (典型值)/30mA (最大值)?
  2. "在 ITERM 方面对 EOC 的认可"是否为 IBAT_avg < ITERM? 您能给我 EOC 确定规格表吗?
  3.   如果 IBAT 纹波很大(但 IBAT_avg 未更改)、是否可以更改由于系统线路上的负载而导致的"从 ITERM 角度识别 EOC "?
  4. 您是否认为这个问题是由 ITERM 设置引起的? 我个人认为平机会有很多条件。  要假定 此路由原因,还需要什么其他信息?

我很抱歉催促您、但我的客户希望此问题尽快解决、或在中国新年之前解决。 感谢你的客气。

此致、

小岛  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    科基

    请参阅 d/s 上的第10页

    2. 当充电电流低于终止阈值、电池电压高于再充电阈值且器件未处于 DPM 模式或热调节时、器件会自动终止充电周期。

    请参阅以下规格、 在充电终止之前、必须至少满足典型值为30ms 的充电器终止条件。

    4. 当充电电流下降到低于 ITERM 时、BQ25618停止充电听起来不错。

    非常感谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning、

    非常感谢。

    1.您能告诉我对比了哪些 IBAT 和 ITERM?

    即-1) 30ms 后 IBAT 平均值< ITERM→EOC

    即-2) IBAT 最低 < ITERM、30ms 后→EOC

    (我知道您提到的"充电电流"与"IBAT"相同。)

    2.你是否有一些针对 TERM_DGL 的各种目标? 首先、大致图示是可以的。

    最小值:?  /典型值:30毫秒/最大值:?

    BR、

    小岛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    科基

    我们将进行检查并返回给您。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning、

    非常感谢。 客户需要了解 IBAT 如何针对 EOC 的 ITERM 进行采样。

    科基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    科基

    进行实时处理。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    各位专家、您好!  

    这些字符与我在 E2E 上发布的图片相同。  https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management---internal/f/power-management---internal-forum/1189337/bq25618-bq25618-eoc-condition-caused-of-battery-temp 

    请将其用作参考。

    此致、

    小岛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koki、

    1) 1) 内部 比较器实时响应 IBAT (充电电流)、这意味着不断监测 IBAT。 在30ms 抗尖峰脉冲时间(典型值)内、IBAT 需要低于 ITERM 阈值。 如果 IBAT 低于 ITERM 阈值且 VBAT 高于电压调节、则会发生充电终止。

    2) 2)抗尖峰脉冲时间通常为30ms、但该时间可能会因温度或器件而略有不同。  我们没有 针对去毛刺脉冲时间的特定分布模型。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、James - San、

    您知道电池温度的抗尖峰脉冲时间趋势吗?

     ℃-1 25 μ s:大约30ms,因为温度很高

    即-2 40℃:短/长于30毫秒。

    我知道没有数据、但如果您有任何知识、请告诉我。

    BR、

    小岛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koki-San、

    抗尖峰脉冲时间的变化 与 结温(Tj)有关、而不是与电池温度有关。  在更高的结温下、它将变得更短。

     ℃-1 25 μ s:大约30ms,因为温度很高

    即-2 40℃:短于30ms。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    非常感谢。 客户了解我们在此 E2E 上讨论的内容。 我目前正在与格雷罗-圣和赵-圣讨论。

    如果需要、我们可能会为您提供环路。

    BR、

    小岛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    科基

    感谢您的更新! 该线程被视为已解析和已关闭。

    此致、

    宁。