This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:使用 EVM 在定制板上对 TPS25750进行编程

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25750, TPS25750EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1190716/tps25750-programming-the-tps25750-on-custom-board-with-the-evm

器件型号:TPS25750

您好!

我是否能够以某种方式使用 GUI 和 TPS25750EVM 对定制板上的 TPS25750进行编程? 我是否只会在 EVM 上使用 I2C 线路?

这是我的 TPS25750原理图。 我将 I2C_SCL 和 I2C_SDA 连接到我可以连接到 EVM 的公跳线。


我是新手、因此感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jerry、

    通常、我们建议您使用闪存编程器(例如 Aardvark)并使用 GUI 生成的二进制文件直接刷写 EEPROM。 您可以在网上找到更便宜的产品。

    您还可以查看 TRM 第3.3.4节、了解有关如何使用4CC 命令通过 I2C 加载补丁的信息。 这样、您就可以使用 I2C 从微控制器加载补丁。 这会直接对 PD 进行编程、而不会对 EEPROM 进行编程。

    我之前没有尝试过对 TPS25750EVM 之外的25750进行编程、因此我不确定如何/是否可以进行编程。 MCU (USB 转 I2C 编程器) 可连接到 I2Cm 和 I2C 线路、因此您可能需要连接这两组线路。 如果 I2C 线路上有多个具有相同地址的 I2C 从设备、则可能会遇到问题。 您可以移除 EVM 上的 J4以断开 EEPROM、但 EVM 上的25750看起来并不相同。

    谢谢、此致、

    Chris