This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3488:具有低至0V 可调输出的升压转换器

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5155, LM5158, LM5156, LM5177, LM5176

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1186049/lm3488-boost-converter-with-adjustable-output-down-to-0v

器件型号:LM3488
主题中讨论的其他器件:LM5155LM5158LM5156LM5177LM5176

大家好、

我们的客户需要具有以下规格的升压转换器。 但是、他希望输出可调低至0V。  

输入电压:9V-12V 直流
输出电压:24V 和36V
输出电流:500mA

我在下面找到了可调节 VOUT 升压电路设计应用手册、但输出无法降至0V。 我们还有其他解决方案吗?

https://www.ti.com/lit/an/slvaej4/slvaej4.pdf

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    升压输出电压始终高于输入电压。 对于输出可能高于或低于输入的应用、您需要降压/升压。

    您可以考虑使用 SEPIC 实现最佳成本、或使用4开关降压/升压实现最佳性能。

    对于 SEPIC、可以考虑使用 LM5158/LM5155/LM5156。  对于4开关降压/升压、可以考虑使用 LM5176/LM5177。

    此致、

    Feng Ji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Feng:

    感谢您的建议。 我们客户的初始询问是升压转换器。 现在、他需要一个具有0-24V 和0-36V 可调输出的降压/升压转换器。 我们是否有符合他要求的器件? 他计划添加外部组件以将输出调整为0V、但找不到解决方案。 您能为此应用建议解决方案吗?

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

      对于1-36V 输出、您可以考虑使用 SEPIC 或4开关降压/升压转换器。 请确保您确实需要达到0V?

    对于您的功率级别、 建议使用 SEPIC。 和 LM5158/LM5155/LM5156是推荐的器件。

    此致、

    Feng Ji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    在过去14天内、我没有看到更新、因此我假设问题已得到/或解答、问题已得到解决。
    我现在关闭这个线程。 如果仍有某个打开的回复、则该主题将再次打开。
    如果您有任何其他问题或该主题被锁定、请打开一个新问题。

    单击 Resolved 按钮也有助于我们维护此论坛。

    此致、
    Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、

    非常感谢您的支持!

    此致、

    Danilo