This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-DEVICE-FW:平衡不符合预期

Guru**** 665180 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1189474/bq78350-device-fw-balancing-not-as-expected

器件型号:BQ78350-DEVICE-FW

您好!

我们在 BMS 上遇到了糟糕的平衡时间。 满足所有平衡参数、但 CB 位通常不处于活动状态。 似乎平衡算法只平衡单个高电芯、而不考虑单个低电芯。

此问题的典型原因是:

放电电流后、CB 位为60秒、继续。

2.充电60秒后、该位将切换几次。

在这种情况下、我先给电池组充电1米、然后放电1秒、然后重复充电、从而使电池组与电池测试仪保持平衡。 而不会出现问题。

但我从未见过客户这么做。

我已包括一些显示问题的日志。 我目前正在尝试 R3固件、但情况并非如此。 此外、我们无法使 R3的功能正常工作。

最重要的是平衡的所有设置。

e2e.ti.com/.../1425.bad-balance1.loge2e.ti.com/.../5040.bad-balance2.loge2e.ti.com/.../8764.bad-balance3.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    日志非常短。 与其他电池相比、电池6在平衡期间的充电速度更快。 由于这是最低的电池单元、因此平衡似乎起作用。

    我已将此主题分配给一位专家、用于查看配置选项。 您能否告诉我们、有多少电流被旁路以实现平衡?

    为了实现良好的平衡、请将电池充电至100%、并让其与连接的充电器一起工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shirish、

    我将向您发送一个典型充电的新日志(105Ah LFP 电池组上为10A)。 我知道它应该在接近满时继续保持平衡、但这不起作用、因为我所描述的问题。

    如果您检查日志、则大部分时间操作状态 B 中的 CB 位都会关闭、而电池组肯定不平衡。

    由于电池是 LFP、因此日志确实很短。 当处于活动状态时、平衡电流约为120mA、并且由于 TI 使用约50%的占空比、并且在偶数和奇数电池之间切换、因此我们得到的占空比约为25%、约为30mA。 我们知道这是在低侧。 但当 CB 位关闭时、它不会进行任何平衡。  

    无法检测到真正 CC/CV 充电器的小电流、因此平衡不会继续。 因此、我们最终获得了 R3固件、我们现在正尝试了解这一点。

    e2e.ti.com/.../Bad-balance4.log

    编辑:另一个较长的日志:

    e2e.ti.com/.../Bad-balance5.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Robert。 我将查看日志。

    这是一个我认为可能相关的线程

    e2e.ti.com/.../bq78350-r1a-cell-balancing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shirish、

    该主题中提到的芯片非常有趣、尤其是与我之前使用的 BQ34g100结合使用时。 我将在未来的发展过程中记住这些内容。  

    对于这个问题、它不包含我的新信息。

    关于 REST 中的平衡:因为它使用另一种算法来平衡、所以它会 像应该那样持续进行平衡。 因此、在充电时、平衡显然存在问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    我要将间隔设置为20秒。 1s 过小、可能会使电量监测计忙于检查。

    在电池完全平衡之前停止平衡、然后再次开始。 这似乎是 TRM 中所述阈值向上移动的副作用。 这可能有助于增加 Cell Balance Window 的值以避免此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将其设置回20秒确实可以解决问题。

    我将其设置为1、因为采用了平衡算法。 芯片平衡了偶数-(20s)-奇数-(20s)-偶数-(20s)-奇数。 这样、您就可以在平衡中产生一些过冲。 如果您将其设置为1、它可以在平衡变化时更快地执行操作。 因此、平衡更加精确。  

    将窗口设置为150mV 而不是15mV (并保持1s 间隔)也可以解决问题。 我还阅读 了 SLVA155文档、连同您的信息、我终于了解了算法的参数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、今天我使用建议的设置进行了更多测试、但平衡窗口方面的算法肯定是不可预测的。 具有以下电池电压:

    3350、3566、3566、3630、3630、 3480、3480、3570

    设置为:

    我希望仅平衡电池4和5、因为阈值应为3630-5=3625mV。 该窗口中没有任何其他单元格。 但在我的测试中、只有电池1未平衡。

    经过一段时间的平衡后、平衡的电池越来越少。 首先、它停止平衡最低电池并缩小到上部电池、然后停止。

    在进行更多测试后、很明显、如果电池差异大于电池平衡窗口的值、则平衡会停止。 例如:

    ------

    电池平衡窗口= 100mV

    电池组中的电池差异= 120mV

    电池平衡将不会继续。

    ------

    电池平衡窗口= 150mV

    电池组中的电池差异= 120mV

    电池平衡将继续。

    ------

    通过设置非常大的窗口、平衡会持续进行、因此我很高兴、但我想完全了解正在发生的情况。 现在情况并非如此。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果电池平衡窗口如 TRM 中所述较小、则阈值会持续上升更快。 请注意、尝试实现超精确平衡没有意义。 该功能的目的是通过消除巨大差异来延长电池组的寿命。 积极平衡最终可能会降低电池的寿命。