This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27426:FS 文件

Guru**** 2811555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1189000/bq27426-fs-file

器件型号:BQ27426

大家好、

以下是客户提出的问题、可能需要您的帮助:

1) 1) 成功加载 FS 文件后、如何确认寄存器已成功写入?

2) 2)成功加载 FS 文件后、是否会将其保存在燃油表中的闪存中? 电量监测计是否需要在断电后重新加载 FS 文件?

3) 3)扩展命令中的数据在运行期间是否发生变化?

4) 4)是否可以定期读回扩展命令中的数据? 回读是否需要非密封操作?  

您可以帮助检查此案例吗? 谢谢。

此致、

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Cherry、

    1.如果没有通信错误,则成功加载 FS 文件。 主机始终可以读回数据存储器参数并进行验证、但这不是必需的、除非通信检查不可靠

    2.电量监测计需要在断电后重新加载 FS 文件

    3.有许多扩展命令,某些值在正常操作期间会发生变化。 在正常操作中使用这些命令的原因不多。

    4.建议不要定期读取数据存储器。 这将占用监测计的 CPU 周期、并可能导致读取频率不同的问题。 有关密封的非密封访问、请参阅 TRM 表6-1。 扩展命令

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持。

    成功加载 FS 文件后、扩展命令更改为密封状态。

    如果处于密封状态的寄存器受到外部干扰、寄存器值是否会改变?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang、

    TRM 表2-1。 "标准命令"提供了有关哪些命令可访问以及密封模式下可用的访问类型的信息。

    如果外部干扰导致写入可能被写入的命令、那么寄存器值将发生变化。