This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25731:将 CC1/CC2和 D+/D-引脚连接到 BQ25731的正确方法是什么? 我是否需要使用 USB-C PD 诱骗?

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25731

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1190433/bq25731-what-is-the-proper-way-to-connect-cc1-cc2-and-d-d--pins-to-bq25731-do-i-need-to-use-a-usb-c-pd-decoy

器件型号:BQ25731

我想使用 BQ25731通过 Type-C 端口为5节电池组充电。 我希望能够使用计算机充电器为电池组充电、我对如何设置 USB-C 端口感到困惑、因为评估模型或数据表中没有示例。  

一个 USB-C 诱骗技术能够为我进行电源协商、并负责 D+/D-和 CC1/CC2。 然后、BQ25731会接受20V 电压、将其升压至24V、并为5S 电池充电。 我的思维过程是否正确? 还是 BQ25731能够自行进行电源协商?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jonah、

    有关如何连接 D+/D-和 CC1/CC2线路的信息、请参阅此 参考设计。 虽然它使用不同的 BQ 器件、但该想法仍然适用。

    由于 BQ25731没有 PD 协商功能、因此需要 PD 控制器来执行 PD 协商。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的回答。 这解决了我的困惑。