Other Parts Discussed in Thread: BQ25731
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25731 
我想使用 BQ25731通过 Type-C 端口为5节电池组充电。 我希望能够使用计算机充电器为电池组充电、我对如何设置 USB-C 端口感到困惑、因为评估模型或数据表中没有示例。
一个 USB-C 诱骗技术能够为我进行电源协商、并负责 D+/D-和 CC1/CC2。 然后、BQ25731会接受20V 电压、将其升压至24V、并为5S 电池充电。 我的思维过程是否正确? 还是 BQ25731能够自行进行电源协商?
谢谢!