This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950-Q1:请求引脚 FEMA

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27211A-Q1, UCC28950-Q1, UCC28951-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1189925/ucc28950-q1-request-pin-fema

器件型号:UCC28950-Q1
主题中讨论的其他器件: UCC28951-Q1

您好!

我可以申请引脚 FEMA 和/或可用的 FEMA 文档吗?

我在 产品页面上的"技术文档"下没有看到它。 链接

提前感谢您、

Iain

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已收到您的查询、并将很快返回给您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果找到、请观看此功能安全培训视频、其中介绍了在何处查找功能安全报告。

    https://training.ti.com/functional-safety-ti-overview?keyMatch=FUNCTIONAL%20SAFETY%20CAPABLE

    在培训视频的同时、我找到了一个链接、您可以在其中搜索、查找和下载功能安全文档。

    我相信、您可以在这里找到您的 FEMA 报告。

    https://www.ti.com/technologies/functional-safety.html

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    感谢您对我的介绍。 我观看了视频并导航至该链接。 链接工作时(链接现在允许我访问被禁止的错误)、它似乎只是列出了具有某种功能安全级别的器件、然后单击任何一方、我就返回到了相应的主页。 但是、我导航到的一些器件在"技术文档"下仍然没有列出 Pin FEMA。

    昨天、我在 产品文件夹页面(在"技术文档"下)上看到了 UCC27211A-Q1的引脚 FMA: 链接

    过去(对我而言)、对于每个 AEQ 部件(Q)、我们始终必须通过此表单提出请求、然后通过电子邮件将文档发送给我们(如果可用)。

    您在内部服务器上没有看到 UCC28950-Q1的任何引脚 FMA 文档吗?

    提前感谢您、

    Iain

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Iain、

    我将与系统工程团队讨论此问题、看看我是否能为您找到此文档。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Iain、

    系统工程师外出度假。  他应该在第二天或第二天回来。

    在我找到他们提供的信息后、我将会返回给您。  我相信,我应该在星期五之前回到这里。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Iain、

    感谢您的告知。  我们应该能够提供帮助。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Iain、

    UCC28950-Q1是一款较旧的 TI 器件、TI 未发布该器件的 FEMA 文档。

    我能够获取 UCC28951-Q1的开路和短路测试数据、随附该数据以 Excel 文件格式供您参考。

    UCC28951-Q1的开路和短路功能应与 UCC28950-Q1类似。  我希望这足以满足您的需求。

    e2e.ti.com/.../Copy-of-Pin-Open-Short-test.xlsx

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    感谢您的回答。 提供的"开/短测试"文档足以满足我们的需求。

    只需确认: UCC28951-Q1不存在引脚 FMA ? (必须询问)

    提前感谢您、

    Iain

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Iain、

    很抱歉它没有。

    如果提供的信息解决了您的问题、您能否在主题帖末尾选择"已解决"。

    此致、

    Mike