This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:BQ76952 SRP 和 SRN 读取差分电压

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952, TIDA-010216

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1186746/bq76952-bq76952-srp-and-srn-read-differential-voltage

器件型号:BQ76952
主题中讨论的其他器件: TIDA-010216

尊敬的 TI Guru:

为什么在 BQ76952 -原理图 TIDA-010216的参考设计中使用 R98?   SRP 和 SRN 是否未读取分流电阻两端的差分电压?

R98将 BAT-和电路板 GND 短路;但因此,BAT-与 GND (应以 CELL0为基准)之间应有一定的电压差。  

谢谢、此致、

Anand  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anand、您好!  

    对于 BQ769x2系列,R98用于参考 BAT-与 GND,这是 SRP 和 SRN 引脚在检测电阻器上进行电流测量的固有方式。   正常运行期间、BAT 和 GND/VSS 应始终为相同的电压基准。

    希望这有助于消除任何混淆。  

    最棒的  

    -Luis Torres

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luis、感谢您的回复。 当电池组中的电池组中的电池组中的电池 B 开路、充电或放电电流开始流经 R98和电池1的负极时,如何解决故障模式?  

    此致、

    ANandw

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anand、您好!  

    如果我正确理解您的问题、则不会有电流流流过这些路径、因为 B 将打开。

    最棒的

    -Luis T

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luis、问题是- 考虑  到电池组中的 BATT 线路在  与 BMS 连接的"PACK-"情况下打开、并且系统正常工作。 现在、充电或放电电流开始流经 R98、并使用 Cell0或 CELL1的负极闭合环路、这是 BMS 板无法预料的。 解决此问题的方法是什么? 识别   电池组中 BATT 线路开路的方法是什么。

    此致、

    Anand

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luis、再加上上述一点、如果电路板接地通过 R98短接至 BATT-(承载高电流的电池组的负极)、则当以较高电流放电时、CELL1在 CMU 上的读数较小。 原因是、BATT-是承载负路径的大电流、而电路板接地应该是稳定的并且不受放电电流的影响。

    此致、

    Anand

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anandteerth、您好!

    对我来说、您的要求并不是很清楚。 您可能需要 VSS 测量功能(有关详细信息、请参阅 TRM 的第11.3节)? 否则、您能否绘制一张图、说明您想要实现的目标?  

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matt、 随附的文件中包含图和详细信息 oute2e.ti.com/.../CELL1_5F00_Reading.docx 问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anand、您好!  

    从图中可以看到、当您参考 VC1电压测量时、它以 GND 为基准。 实际上、当差分电压位于 VC1-VC0等相邻电池之间时、以找到 VC1电压(而不是 VCX-VSS)。  

    我仍然不确定您的图中为什么 VC0到电路板接地之间存在读取、但任何电压变化都不应与 VC1测量相关、原因如上所述。  

    请查看此 应用手册 (图22和图23) 、了解类似的器件系列、这些器件可能有助于说明此连接的机制。  

    最棒的

    -Luis T

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Luis 的解释和参考文档。 我将根据应用手册修改布线并测试电路板、如果我有任何其他问题、请回来。

    谢谢、此致、

    ANandw