This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22810-Q1:CT 电容器是否可选、以便正常工作?

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22810-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1192071/tps22810-q1-is-the-ct-capacitor-optional-for-a-properly-functioning

器件型号:TPS22810-Q1

TPS22810-Q1的数据表包含一个具有不同 CT 电容值的表格。

表中还有 CT = 0 F 时的上升时间

此外、在数据表中的不同位置、CT 完全加载(例如图19和20)或 指定为 CT = 0 F (例如图 28和31)。

但是、在第8.3.4节"可调上升时间(CT)"中、CT 电容器未指定为电路的可选部分(例如 Cin 和 CL)。

我的设计中有3个 TPS22810-Q1

1:VIN 3至18V、CIN=22uF、CL=0 F、CT=0F

#2:VIN 5.3V、CIN= 1uF、UF、CL= 0 F、CT= 0F

3:VIN 3.3V、CIN= 1uF、UF、CL= 0.1uF、CT= 0F

因此、确切地说、

Q1:我假设 TPS22810-Q1可以在当前设计中未连接 CT 引脚且悬空时正常工作? 或者是否使用 CT 强制...?

Q2:在图 数据表的28和31 在 Cl = 22uF 和 Ct = 0F 时、浪涌电流显示为100uF。 我想知道在这些情况下、将浪涌电流分别限制在1.8A 和7.5A 左右的情况是什么?

谢谢、

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    该器件控制输出压摆率以限制浪涌电流。 CT 引脚可以调节该压摆率、从而通过将电容从其添加到 GND 来降低压摆率。 正如您在第3页的引脚功能表中看到的、CT 引脚可以悬空、也可以将电容器放置到 GND。  

    在下面的幻灯片中、您可以看到如何使用上升时间计算浪涌电流。 您还可以在示波器快照中看到具有压摆率控制功能和不具有压摆率控制功能的输出之间的差异(电流的大尖峰是在浪涌电流不是通过压摆率控制的情况下)。  

    此致、

    Kalin Burnside

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kalin:

    请给您回覆和解释。 我知道。

    我的问题是、我真的需要在 PCB 上占用空间、如果可能、我更愿意省略 CT 电容器。
    此外、对于 TPS22810-Q1输出上的器件、可能的最低压摆率将是最好的...
    如前所述、我的设计中有三个 TPS22810-Q1。 第一个直接连接到主电源、对于该主电源而言、大浪涌电流不会产生问题。


    另外两个器件前面有另一个器件:
    TPS22810-Q1 #2:在 XC8109AC10ER-G 之后、输出端的电流限制设置为400mA、电容为11uF、即 TPS22810-Q1 #2的输入端为11uF
    TPS22810-Q1 #3:NCP163ASN330T1G 3.3V 高 PSSR LDO、输出端具有250mA 标称输出和1uF 电容、即 TPS22810-Q1 #2输入端1uF。 在这里、我在 TPS22810-Q1输出端放置一个0.1uF 的 Cout、以使电压稍微平滑。 NCP163ASN330T1G 具有短路保护功能、输出短路持续时间无限制、而 NCP163ASN330T1G 本身将 ISC 限制为690mA

    因此、将所有这些综合起来、我认为在没有 CT 的情况下运行 TPS22810-Q1 #3应该可以...

    只要 TPS22810-Q1 #2上负载的负载电容: 电流限制设置为400mAdoes 时、如果 XC8109AC10ER-G 的电流不超过 TPS22810-Q1 #2和 XC8109AC10ER-G 之间电容的11uF、则通过 XC8109AC10ER-G 的电流不应超过设定的400mA 限值、并导致 XC8109AC10ER-G 发生过流关断、对吗?

    您在这里有什么想法、建议您在这种情况下放置 CTS?

    谢谢、此致、
    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    由于您的负载没有任何显著的电容、并且上游电流受到限制、因此我看不到在 您的用例中将 CT 引脚悬空的任何问题。

    此致、

    Kalin Burnside