TPS22810-Q1的数据表包含一个具有不同 CT 电容值的表格。
表中还有 CT = 0 F 时的上升时间
此外、在数据表中的不同位置、CT 完全加载(例如图19和20)或 指定为 CT = 0 F (例如图 28和31)。
但是、在第8.3.4节"可调上升时间(CT)"中、CT 电容器未指定为电路的可选部分(例如 Cin 和 CL)。
我的设计中有3个 TPS22810-Q1
1:VIN 3至18V、CIN=22uF、CL=0 F、CT=0F
#2:VIN 5.3V、CIN= 1uF、UF、CL= 0 F、CT= 0F
3:VIN 3.3V、CIN= 1uF、UF、CL= 0.1uF、CT= 0F
因此、确切地说、
Q1:我假设 TPS22810-Q1可以在当前设计中未连接 CT 引脚且悬空时正常工作? 或者是否使用 CT 强制...?
Q2:在图 数据表的28和31 在 Cl = 22uF 和 Ct = 0F 时、浪涌电流显示为100uF。 我想知道在这些情况下、将浪涌电流分别限制在1.8A 和7.5A 左右的情况是什么?
谢谢、
Michael