This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988:哪个事件更适合 GPIO 0复位?

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65988

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1192272/tps65988-which-event-is-a-more-suitable-for-gpio-0-reset

器件型号:TPS65988

各位专家、您好!

哪个 GPIO 事件更适合 GPIO 0用作 RESETN?
"Plug Event"或"Output Enabled Without Event"?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Shin、

    在这种情况下、启用无事件的输出将更好。 如果器件由内部供电、无论插头上是否连接了器件、TPS65988都会从闪存加载配置。 当 TPS65988需要访问 flash.z 时、插拔事件不一定对应于时序

    一般而言、在将 Intel 参考设计与 TBT 配合使用时、我们建议严格遵循参考设计和项目。

    谢谢、此致、

    Chris