This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DCPA10505:输出电压振荡

Guru**** 2514655 points
Other Parts Discussed in Thread: DCPA10505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1190938/dcpa10505-output-voltage-oscillation

器件型号:DCPA10505

大家好、团队、

我的客户  遇到 DCPA10505P 的输出电压振荡问题。

当前输出波形不像下面那样稳定。 因此、客户希望 TI 建议如何改善输出电压振荡。


下面是原理图。

您是否会告诉我细胞仪检查的位置以及如何改进?

此致、
Akihisa Tamazaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    团队、

    我忘记通知输出电流、即0A 至0.15A。
    在0A 情况下、波形显示。 但在0.15A 的情况下、会发生输出电压振荡。

    此致、
    Akihisa Tamazaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  

    您是否测量相对于-Vout 的电压??

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗兰克-圣、

    很抱歉、我错误地单击"这已解决我的问题"

    是的、客户告知可以看到 相对于 tp -Vout 的+Vout 电压引用。  客户看到他获得相同批次样片的所有器件。

    这是否损坏?

    此致、
    Akihisa Tamazaki  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    您能否确认噪声的频率约为400kHz、峰间值  

    振幅约为5V ???

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗兰克-圣、

    客户告知 振荡的频率是417kHz、峰峰 值振幅约为5V。

    我要求客户检查 SWOUT 引脚。 客户告知 可以看到振荡是417kHz、峰峰 值振幅约为10V。 但当他用探针(可能为10pF 负载)接触 SWOUT 引脚时、 +Vout 处的电压引用消失 、如下所示。

    /resized-image/__size/677x635/__key/communityserver-discussions-components-files/196/4452.jpg

    您是否建议改进或找到根课程?
    感谢您的帮助。

    此致
    Akihisa Tamazaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    塔马崎- San、您好!

    这是否发生在他们测试的所有器件上? (有多少?)

    我知道布局很简单、但您可以共享他们的电路板的快照(可能只是 DCPA10505部分)吗?

    谢谢!

    Denislav  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Denislav San、Frank San、

    客户误认为使用示波器进行探测的方法。  
    以下测试块。 客户在示波器中使用了公共 GND。  移除 CH1探头后、CH2的波形不是 相对于 tp -Vout +Vout 的电压振荡。  

      

    客户向我们道歉。  感谢您的支持。

    此致、
    Akihisa Tamazaki  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、感谢您让我们知道 错误的测量值。   

    我们将关闭该线程。