This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:关于 BMS 电路。

Guru**** 2532100 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80, BQ77905, BQ79616-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1192471/bq40z80-re-bms-circuit

器件型号:BQ40Z80
主题中讨论的其他器件: BQ77905BQ79616-Q1

您好!

我们正在为定制电池组寻找 BMS 芯片。

之前我发现 BQ7961-Q1具有我们所看到的几乎所有功能、现在我还发现了 BQ40Z80、它提到为电量监测计 IC、但它几乎具有  BQ7961-Q1的所有功能

我不理解这两个芯片之间的区别。 此外、BQ77905还可用作电池保护器芯片、因此我们可以将其与 BQ40Z80芯片搭配使用以实现过压或欠压保护和截止。

此外 、BQ40Z80还具有用于保护的外部 MOSFET、因此我们是否需要使用电池截止应用的 BQ77905?

请帮助我们解决这一问题、这对我们来说非常重要。

此致、

Hrishikesh。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hrishikesh 您好!  

    BQ79616-Q1是一款电池监控器、因此不会提供 SOC、SOH、剩余电量等电量监测估算 BQ40Z80可为监测侧提供 Impedance Track 算法。

    BQ40Z80具有集成的高侧 FET、可根据多种不同条件禁用充电或放电、并可在固件中进行配置。

    此致、

    Wyatt Keller