This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76930:BQ76930异常电流采样

Guru**** 2515700 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76930

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1191536/bq76930-bq76930-abnormal-current-sampling

器件型号:BQ76930

你(们)好

客户使用 BQ76930进行设计。

当电池组充满电(100%)时、反复插入和拔出适配器以进行充电和放电。 电池重复进行低电流充电和放电的次数超过1000次。

此时、AFE 采样电流将卡在 低电流放电值。 AFE 复位后、可以正常收集电流。

导致此问题的原因是什么? 除了复位之外、还有其他解决方案吗?

正在等待您的回复。

谢谢

星号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Star:

    发生这种情况时、状态寄存器中是否报告了任何保护?

    谢谢、此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt

    感谢您的回复。

    所有寄存器均正常。

    谢谢

    星号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Star:

    另一件需要注意的事情是库仑计数器设置。 它们是否设置了 CC_EN 位、或者是否使用 CC_OneShot 模式?  

    在复位之前、它们能否测量器件引脚上的电压以查看是否有任何器件未正确供电(CAP1、REGOUT、CAP2、BAT、VC5X、 REGSRC)?

    此致、

    Matt