This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51200:用于2x DDR3存储器的1x 终端稳压器

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1192069/tps51200-1x-termination-regulator-for-2x-ddr3-memory

器件型号:TPS51200

尊敬的支持人员:

目前、我们使用 TPS51200灌电流和拉电流 DDR 终端稳压器为1x DDR3 (256Mx16 | 4Gbit)生成0.75V 的 VTT 基准。
现在、我们要再添加1个 DDR3芯片。 这意味着我们将使用两个 DDR3、使用同一 TPS51200为2个 DDR3芯片生成0.75V VTT 基准。
问题1:考虑到 DDR3连接到不同的 FPGA 组并且它们是单独使用/访问的、是否允许对两个 DDR3芯片使用单个 TPS51200?

经过分析、当我们在逻辑"0"处驱动24条地址线路、每条线路提供36欧姆端接电阻时、就会出现最坏情况的电流源。
这将得到以下数字:
对于1x DDR3、Ivtt = 24 *((1.5V/2)/36欧姆)= 0.5A。 由于我们使用了2个 DDR3、因此将 Ivtt 乘以2 = 1A。
此外、当所有地址线路处于逻辑"1"时、由 VTT 灌入的最坏情况电流将为1A。
我在数据表中看到 Iout VTT (最大值)(A)= 3A
问题2:考虑到上述数字,您能否确认在功率方面没有问题?

已考虑的另一种解决方案是使用2个 TPS51200、一个用于第一个 DDR3、另一个用于第二个 DDR3。
问题3:这是否比对两个 DDR3 VTT 基准使用单个 TPS51200更好?

此致、

K é vin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    只要 VTT 使用公共电源和接地参考平面、1A 的总电流就不是问题。  

    对于热性能、器件功率损耗 PD =(VLDOIN - VOUT)* IOUT 和结至环境温度上升 Tj - Ta = ThetaJA * PD

    ThetaJA = 55.6C/W

    如果 VLODIN = 1.5V、则 PD =(1.5V - 0.75V)* 1A = 0.75W  

    TJ - Ta = 55.6C/W * 0.75W = 41.7C

    如果环境温度低于85°C、则不会出现问题。

    如果您的问题得到解答、请关闭已解决的主题、并告知我进一步的支持。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mahmoud、

    感谢您的澄清! 将使用公共电源和接地参考平面。

    环境温度将 接近65°C 裕度 很小(Tj = 65°C+41.7°C = 106.7°C、Tj 裕度= 125°C-106.7°C = 18.3°C)

    为 每个 DDR3使用一个、该值为41.7°C/2 = 20.85°C、Tj= 20.85°C+65°C = 85.85°C、Tj 裕度= 125°C-85.85°C = 39.15°C)

    最好使用 两个 TPS51200灌电流和拉电流 DDR 终端稳压器。 每个 DDR3一个。

    你怎么看?

    此致、

    K é vin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    我认为环境温度为65°C 时有足够的裕度、我将使用一个部分。  

    此致