This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25970:如果未使用、则使用 batp/batn 连接

Guru**** 2815315 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1191320/bq25970-batp-batn-connection-if-not-used

器件型号:BQ25970

大家好、  

只需检查 BATP 和 BATN 是否可以短接在一起、或者如果不使用、是否可以短接至 GND。 谢谢。  

BRS

假设  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    在此方案中、请将 BATP 连接到 VOUT、将 BATN 连接到 GND。 当不使用 BAT_OVP 和 BAT_OVP_ALM 时、客户将需要使用一些其他形式的电池过压保护。

    但是、我建议将集成 BAT_OVP 和 BAT_OVP_ALM 与数据表中所述的已连接 BATP 和 BATN 一起使用、因为这将进一步减少外部电池过压保护的系统实施。

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:  

    感谢您的回复。  

    由于布局限制、客户将使用电量监测计来保护电池、因此客户不想使用 BATP 和 BATN。 那么如何连接它们呢? 短接至 GND? 谢谢。  

    BRS

    假设  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请参阅我之前的文章、了解如何连接它们。 BATP 进入 VOUT、BATN 进入 GND。 但是、 请确保改用的电池过压保护的稳健性。

    此致、

    Mike Emanuel