This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24250:安全计时器2X 周期

Guru**** 2507255 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1192243/bq24250-safety-timer-2x-period

器件型号:BQ24250

大家好、

我已经了解到安全计时器的默认值不是6h、而是在原始 E2E 帖子中的9h。(数据表仍有拼写错误)

我的客户有一个问题。 哪个充电周期受2XTMR_EN 的影响?

数据表 P29的"9.3.12安全计时器"部分显示"预充电或 libnear 模式(最小系统电压模式)"、因此、这意味着下图中的橙色框。

但是、数据表 P38寄存器映射脚注中显示"如果出现充电电流减小的情况"、这意味着下图中的绿色框。

客户的实际测试结果与绿色框匹配。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Atsushi、

    脚注 "如果出现充电电流减小的情况"指 CC 和 CV 以及预充电期间的 VINDPM、IINDPM、TREG、TCOOL。  我不知道它也适用于涓流充电、但我并不感到惊讶。   

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JEFF-SAN、

    谢谢。

    在正常充电情况下、如果没有 VINDPM 等任何问题、哪个周期会受到2XTMR_EN 的影响? 我希望您以绿色或橙色回答。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Atsushi、

    绿色和橙色。

    此致、

    Jeff