This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25601:P/N BQ25601RTWR 是否符合 IEC 62368-1?

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25601

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1190998/bq25601-p-n-bq25601rtwr-is-compliance-to-the-iec-62368-1

器件型号:BQ25601

Jaffi、您好!

对于我们的手持产品之一、即 使用您的 p/n BQ25601RTWR 为其锂电池充电、我们在实现 IEC 62368认证(CB 报告)方面遇到了问题。

上述 p/n 是否符合62368要求?  

您能否建议一个与我们可以在产品上使用的上述标准兼容的 p/n、从而避免对 PCB 布局进行许多更改?

非常感谢您的任何回答、

此致、

大约  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CA、

    BQ25601通过 IEC 62368 CB 认证。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、您可以共享该文档吗?

    谢谢、

    BR、

    大约

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CA、

    如果提供了电子邮件地址、我们可能会通过电子邮件将文档发送给您。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CA、

    提供了这些文件。 线程被解析并关闭。

    谢谢、

    宁。