请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25601 Jaffi、您好!
对于我们的手持产品之一、即 使用您的 p/n BQ25601RTWR 为其锂电池充电、我们在实现 IEC 62368认证(CB 报告)方面遇到了问题。
上述 p/n 是否符合62368要求?
您能否建议一个与我们可以在产品上使用的上述标准兼容的 p/n、从而避免对 PCB 布局进行许多更改?
非常感谢您的任何回答、
此致、
大约