This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55340:webench 无法解析多个 IC 的 EMI 滤波器

Guru**** 2862450 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5157, TPS55340, LM3488, LM3478, LM5156, LM51561, TPS40210, TPS40211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1190856/tps55340-webench-cannot-resolve-emi-filter-for-several-ics

器件型号:TPS55340
主题中讨论的其他器件:LM5157LM3488LM3478LM5156LM51561TPS40210TPS40211

非隔离式直流/直流升压转换器(Vin=5-16V、VinNominal =12V、Vout=30V@0.5A)的 Webench 设置在未选择 EMI 滤波器(平衡解决方案)时显示了多个选项

  • LM51571
  • LM5157
  • TPS55340
  • LM3488
  • LM3478
  • LM5156
  • LM51561

但是、通过设置 EMI 选项、webench 只能解析2个选项(以上都不是)

  • TPS40210
  • TPS40211

为什么? 有人可以澄清这一点吗?

Gaston

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gaston、

    感谢您使用 E2E 论坛、我有点困惑、您认为 EMI 滤波器未被选择意味着什么、您能详细说明吗? 您是否说过、使用 WEBENCH 设计器工具、您无法在问题中列出的第一组器件选择 EMI 选项时进行仿真?

    谢谢你

    BR、

    Haroon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    WEBENCH 选项来选择输入 EMI 滤波器

    我不是说仿真、而是 WEBENCH 生成的设计。

    Gaston

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gaston、

    有些器件在 WEBENCH 上具有此选项、有些器件不具有此选项、我可以在内部询问此选项并返回给您。 请允许我再给您几天时间。

    BR、

    Haroon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gaston、

    如前所述、一些器件在设置其各自的 WEBENCH 时启用了 EMI 滤波器选项、而对于某些器件、则未启用。 我是否可以询问您的设计问题与所述器件的 EMI 到底有什么关系?

    BR、

    Haroon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Haroon、

    我仍然认为 WEBENCH 有问题。 那么、当 EMI 选项出现问题时、为什么不列出 TPS4021x 解决方案?

    总之、我想了解一下 TPS55340的 EMI 解决方案。 请提供此信息。

    Gaston

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gaston、

    我将尝试为 TPS55340器件启用 EMI 滤波器选项。 尽管这可能需要一些时间。

    BR、

    Haroon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gaston、

    对此进行了更新。 我已经为该器件的 Webench 添加此功能创建了内部 TT、但这可能需要一些时间。

    希望您能理解。

    希望这对您有所帮助。

    BR、

    Haroon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Haroon、

    好的、等待解决没有问题。 请告诉我问题解决的时间。

    此致、
    Gaston