This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5158:仿真运行时间小于配置

Guru**** 2391345 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5158

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1191803/lm5158-simulation-running-time-less-than-configure

器件型号:LM5158

尊敬的

我想使用 LM5158从3.0V~5V 的输入电压中输出+/- 75V/25mA 电压。 为了评估设计、我进行一些仿真并尝试评估性能。 但是、仿真始终比我配置的慢且停止仿真。 产品线帮助中是否有任何人可以找到根本原因? 谢谢。

.e2e.ti.com/.../HV-POWERSUPPLY.DSN

此致、

Bill

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    感谢您使用 E2E 论坛、我对您的问题有点困惑、您能否详细说明一下"产品线帮助中是否有任何一个可以找到根本原因?"这一说法是什么意思?

    谢谢你

    BR、

    Haroon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Haroon

     请参阅下图。 我希望仿真运行~30ms。 但仿真仅运行~2ms、然后停止。因此我只得到一条斜坡曲线、无法检查稳定性输出。 第二个问题是仿真非常慢。 您是否对缩短仿真时间有任何想法?  

    谢谢。

    Bill

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    可以通过简化系统来缩短仿真时间、但我想除此之外、没有什么可以做的。

    关于2ms 的运行和停止、您是否遇到某种错误或警告?

    BR、

    Haroon