This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM831D31:通过 PMBus 读取该稳压器电压

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1191822/tpsm831d31-this-regulator-voltage-reading-through-pmbus

器件型号:TPSM831D31

大家好、

我们正在尝试读取 VID 格式的电压但已调整值、以便我们可以将其转换为电压格式。

查询:

 需要知道如何将 vid 格式转换为 VOLT = 0x8b (READ_Vout 寄存器)

谢谢、此致、

Prasad Tatar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    READ_VOUT 命令将位于 VID 命令中。 下面的屏幕截图来自另一个格式相同的器件数据表。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    感谢您的回复、我们能够读取正确的输出电压。

    请指导我们进行电流读数、一个用于计算的开始到结束示例以及读取精确电流所需的命令。

    谢谢、此致、

    Prasad Tatar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要读取通道 A 中的电流(该通道中的相位之和):  

    将页面设置为0x00:写入字节、寄存器地址= 0x00。 数据= 0x00

    将相位设置为0x80:写入字节、寄存器 Addr=0x04。 数据= 0x80

    读取 READ_IOUT、ReadWord、Reg Addr = 0x8C。  

    数字格式为 Linear11 PMBus 格式、我在下面附加了类似的计算。