This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22965:在同一电源轨上使用多个

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22976

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1190725/tps22965-using-several-on-same-rail

器件型号:TPS22965
主题中讨论的其他器件:TPS22976

在同一电源轨上并联使用其中的多个组件是否会出现任何问题?  最好不要使用输出电容器吗?  我想控制三个不同 IC 组件的电源、因为每个芯片具有不同的电源开/关序列要求。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alan:  

    允许将从同一电源馈送至相同负载的器件并联放置。

    请注意、由于器件与器件之间 R_on 的差异、电流的拆分不会完全相等。

    请参阅以下 TI 参考设计 、了解主题"可实现更高输出电流和更低导通电阻的并联负载开关设计指南": https://www.ti.com/lit/ug/tidu859/tidu859.pdf?ts=1675108306605&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    此致、  

    Elizabeth  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Elizabeth 的反馈。  实际上、我希望每个输出 与另一个输出分开。  我有1.2A 的总可用电流、并且希望一侧能够使用高达1A 的电流、另一侧大约为0.2A、并且它们将在不同的时间打开/关闭。  这是可能的、还是每侧的分割量约为50%?  此外、快速输出放电是否仅影响关断侧、对仍处于上升状态的侧没有影响?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alan、  

    您的意思是这样的设置:  

    不同的子系统由相同的输入电压供电的位置?

    这是允许的;负载将消耗所需的电流量。 因此、如果一个负载消耗1A 电流、另一个负载消耗200mA 电流、则电源将消耗1.2A 电流。  

    在此配置中、一个器件的 QOD 只会影响连接到已禁用负载开关的输出。  

    此处还显示了双通道负载开关、例如 TPS22976。 这些双通道负载开关具有独立的使能线路。  

    https://www.ti.com/power-management/power-switches/load-switches/products.html#p480=2;2&sort=p480;desc

    此致、  

    Elizabeth  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!