This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2660:电源优先级划分

Guru**** 2530480 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2660, LM76202-Q1, LM74202-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1192092/tps2660-power-supply-prioritization

器件型号:TPS2660
主题中讨论的其他器件: LM76202-Q1LM74202-Q1

各位专家:

向 CX 寻求您对此问题的帮助:

我们正在考虑引入 TPS26600PWPR 器 件、以确定两个电源的优先级、这两个电源是飞机应用的非安全部分。 问题是、我们需要将其设置为汽车级、并且我们已经看到该特定基准在此范围内没有等效基准。

是否有机会将此基准扩展到汽车范围?

我们是否可以使用其他 TI 参考(汽车范围)来实现此电源优先级设置功能? 电源输入的特性为2 x 24V 直流@2A。

谢谢你。

此致、
阿尔基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie、

    我将在本周末之前回来。

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie、

    请查看 TPS2660的通过汽车认证的引脚:

    LM74202-Q1和 LM76202-Q1

    此致

    Kunal Goel