This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5067:lm5067故障检测电流规格

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5067

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1192279/lm5067-lm5067-fault-detection-current-spec

器件型号:LM5067

 您好专家、

lm5067数据表显示 故障检测电流范围为[140、44] uA。

而另一张图片显示 故障检测电流 对温度的影响很小。

因此、高于[140、44]uA 的范围主要受设计或芯片间差异的影响? 非常感谢。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    添加另一个问题。

    目前、在 T2级、我们发现计时器引脚电压是否在3.7V (不超过4V)左右、lm5067 栅极引脚电压是否无法启用 MOSFET。

    然后、我们将其替换为另一个 lm5067芯片、引脚电压大约为2V、栅极引脚可以启用 MOSFET。 因此、不同的芯片在 T2级具有不同的定时器引脚电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jung、

    感谢您的联系。  

    该限值考虑了 器件在-40°C 至+125°C 的结温(TJ)范围内的工艺变化  

    计时器引脚电压可能会因"ITIMER 故障检测电流"的这种变化而有所不同。