This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5164:LM5164输入14-100输出12V I=1A:获得的输出电压为14V (即使遵循 WEBENCH 设计)

Guru**** 2814725 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1192339/lm5164-lm5164-input-14-100-output-12v-i-1a-obtained-output-voltage-is-14v-even-following-webench-design

器件型号:LM5164

提前感谢。

我在降压转换器的设计中使用了 webench 来获取

输出电压:12V 1A 输出

输入电压范围:14-100V

根据 webench 设计、所有内容都得到了遵循、输出不是12V、实际获得的输出为14V。

有人能帮我解决问题吗?

此设计为 https://webench.ti.com/appinfo/webench/scripts/SDP.cgi?ID=07A708996F2EBD46

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    纹波注入网络将使 FB 电压的直流值略高(谷值保持在1.2V)、因此 Vo 将略高。 特定于 Webench 模型、模型中显示的默认设置为 Vin=57V、Vo=12V、导通期间流经 RR 的电流为(57-12)/220k=0.2mA。 该电流充电至 Cr,纹波电压为 I/C*D/FSW=0.2mA/1.2nF*1/317.22kHz*12/57=113mV。   然后将 FB 的直流值设为 be1.2+0.113/2=1.2565V 和 Vo 12.6V、这接近于仿真结果中显示的直流值。

    此致、

    宏嘉