This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6735:TPS6735是否具有 UL 认证?

Guru**** 2518130 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS6735

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1191345/tps6735-does-tps6735-have-ul-certification

器件型号:TPS6735

TPS6735是否已获得 UL 认证? 如果已获得认证。 请   通过:aiwen.chen@arrow.com 将认证编号发送给我。谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、艾文

    感谢您使用 E2E 论坛、有关您的问题、请让我在某个时间查找器件的 UL 认证。

    BR、

    Haroon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、艾文

    抱歉、我们没有此器件的 UL 认证。  对于我们的任何器件而言、这种情况并不常见、UL 认证通常用于实现完整的产品级(例如 PCB 或 EVM 等)合规性。

    此致、
    Haroon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Haroon;

    您能否提供 CE 报告、测试报告或其他 质量检查报告?我 的客户需要 一些 报告来 进行最终检查。谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、艾文

    通常、TI 会报告 EVM 和 PCB 板等最终产品。 您可以在 TI 网站上找到每种 EVM 或电路板的报告。

    希望这能解决您的问题。

    BR、

    Haroon