This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL2845:与光耦合器结合使用

Guru**** 2586895 points
Other Parts Discussed in Thread: TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1191062/tl2845-combined-with-optocoupler

器件型号:TL2845
Thread 中讨论的其他器件:TL431

大家好、团队、

关于此轮距: 误差放大器输出源电流

如果按照上述主题中所述使用光耦合器、应如何确定上拉电阻器值? 您能否解释一下如何计算最大值和最小值?

此致、

Masa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Masa

    您提到的 E2E 主题询问如何根据 COMP 提供的0.5mA 电流来设置收集器侧、COMP 为光耦合器的二极管侧供电-这与您建议的用例是否相同? 您想使用光耦合器跨隔离栅传输与 COMP 信号等效的直流电压吗? 这是正确的、如果是、次级侧是以另一个接地为基准还是提议电平位移? 您能否提供详细的原理图、以便我更好地了解您想要实现的目标?

    此致、

    Steve M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven、

    我添加 了其他 信息。 这是另一家公司的电路配置、客户希望这样。  您是否希望提供进一步的信息以推动讨论?  

    此致、

    Masa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    马萨、

    您所显示的原理图与您最初询问的原理图不同。 感谢您的澄清! 您所展示的原理图演示了反激式转换器的 TL431 +光耦合器反馈。 这是一种相当流行的主流技术、适用于反激式的反馈控制环路设计以及许多其他隔离式转换器拓扑。  SLVAF37 和 SLUAA66 是两种 TI 设计资源、您可以考虑使用、也可以在 Web 上搜索"TL341光耦合器反馈反激式"等内容

    此致、

    Steve M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve、

    感谢 您的建议。

    此致、

    Masa