This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28910:在使用 Webench 工具设计电源时遇到问题

Guru**** 670100 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28911, UCC28910, UCC28910FBEVM-526, UCC28911EVM-718, TIDA-00618
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1192218/ucc28910-having-trouble-designing-a-supply-with-webench-tool

器件型号:UCC28910
主题中讨论的其他器件:UCC28911、、 UCC28911EVM-718TIDA-00618PMP

我尝试使用 Webench 工具将一个小型英国电源转换为5V 隔离电源。 我将引导您完成我的 Through (完成)流程、也许您会看到问题所在或我缺少什么。 也许我很傻、一切都很明显。

Webench 参数如下:交流/直流85至265VRMS 50Hz 输入、5V 0.5A 隔离式输出、针对高效率进行了设计优化、环境温度设置为60deg。

理想情况下、解决方案在轻负载下的效率为70-80%、因为器件大部分时间都在100-200mA 下运行(运行滤波的3.3V 下行转换器)、偶尔会消耗高达500mA 的电流、以通过5V 电源驱动蜂鸣器和 LED (PWM 频率约为5-10kHz)。 因此、输出电压可能在一定的限制范围内具有相当大的噪声(可能为+/-0.3V)。

外壳会很紧凑、并且不会有良好的对流、因此需要效率、因此我们不会产生太多不必要的热量。 组件的垂直空间只有大约10mm、这严重限制了变压器和电容器的尺寸。

查看该工具提供的选项、我宁愿使用集成开关并使用不带光耦合器反馈的设计来减少 BOM 数量和尺寸。 UCC28910或 UCC28911就是这样。

对于我的应用、这两个 IC 之间的差异看起来微不足道、因此我可以使用其中任何一个 IC。 我将采用 UCC28910、因为 Mouser 有库存。

这是我遇到困难的地方。 Webench 生成了该设计、它看起来相当体面、在200mA 时具有75-80%的效率、但 BOM 显示我需要定制变压器:
Core=TDK、CoilFormer=TDK、Core=B65807P0000R049、CoilFormer=B65821C1008T001、Core Type = RM6 LP、Core Material = N49、匝数比(NPS)= 59:4

对于10倍的快速批次、我更喜欢现成的组件。 我切换到"定制设计"并尝试选择现成的变压器、但除了使用定制变压器外、我看不到任何选项。 变压器上的超链接会导致"找不到页面"。 我尝试更改替代器件选择限制、认为限制太紧、所以找不到任何东西。 不、没什么。 如果我能够选择现成的变压器并使用该工具重新计算设计值、那将是极好的。 有可能吗?

直接方法不可行、因此另一种方法是查找参考设计并查看它是否具有我可以使用的变压器。
UCC28910FBEVM-526参考原理图使用750313739变压器、这是一种无法实现的方法、因为它的高16毫米。
UCC28911EVM-718原理图使用750315369、但遗憾的是、它也是16mm 高。
我了解了 Wurth 系列、750312723似乎符合要求(10.41mm)。
www.mouser.co.uk/.../750312723

我可以通过某种方式导入 Webench 设计中的750312723以自动重新计算值吗?