大家好、
我设计了一个具有6个串联 bq76940的 BMS。
它与84S 电池配合使用。 由 bq76940 (最低电压)之一驱动的充电 FET 在关断时会断开。
漏极和源极在短路模式下断开、看起来栅极 SiO2也断开。
驱动器电路与 EVM 中的电路相同、但源极和栅极之间没有齐纳二极管。 这是原因吗?
请看一下电路、您会给我一些建议吗?
(bq76940的 CHG 引脚连接到 R162。)

此致、
Makoto Teramoto
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我设计了一个具有6个串联 bq76940的 BMS。
它与84S 电池配合使用。 由 bq76940 (最低电压)之一驱动的充电 FET 在关断时会断开。
漏极和源极在短路模式下断开、看起来栅极 SiO2也断开。
驱动器电路与 EVM 中的电路相同、但源极和栅极之间没有齐纳二极管。 这是原因吗?
请看一下电路、您会给我一些建议吗?
(bq76940的 CHG 引脚连接到 R162。)

此致、
Makoto Teramoto
Teramoto San、您好!
在开关瞬态期间、有可能超过 FET 的绝对最大值。 该齐纳二极管可确保将电压钳位到低于 FET 绝对最大值的值 我们通常为16V 钳位调整这些齐纳二极管的尺寸。
前一个 E2E 主题更详细地介绍了齐纳二极管如何帮助 CHG FET 以及需要考虑的一些注意事项:
此致、
Luis Hernandez Salomon