This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3409HV:最小电源电压(Vin)将高于输出电压(Vout)

Guru**** 2811055 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3409HV, LM3409

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1189692/lm3409hv-minimum-supply-voltage-vin-would-be-over-the-output-voltage-vout

器件型号:LM3409HV
主题中讨论的其他器件: LM3409

您好!

您能否确认 LM3409HV 的最小电源电压(Vin)将高于输出电压(Vout)。 我的印象是降压转换器需要最小的电压开销、但我不确定如何为此器件计算该电压开销。  

 

我们有一个正向电压为34.2Vdc 的 LED 灯串、驱动器提供稳定输出的预期输入电压是多少?

谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Liam、您好! 我们这个问题的专家目前正在庆祝中国新年。 请等待回复延迟。 感谢您的理解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Liam

    这实际上不是特定的电压值。 LM3409/09HV 可在输入电压近似等于输出电压时发生的压降中工作。 有关更多详细信息、请参阅数据表中的9.1.2。