This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 在为纽扣电池供电的 BLE 器件选择低 Iq 升压转换器方面需要帮助

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2650, TPS61291, TPS61023, TPS61220, TPS61099

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1188799/need-help-on-selecting-low-iq-boost-convertor-for-coin-cell-operated-ble-device

主题中讨论的其他器件:CC2650TPS61291TPS61023TPS61220TPS61099

尊敬的 TI 专家:

我们 正在开发使用 CC2650 BLE 的产品、其显示平均电流消耗范围为8uA 至50uA (在 BLE 广播期间)。

产品预计使用纽扣电池 CR2450或 CR2430运行几年。

在测试过程中、我们发现、在驱动显示时 、MCU 会持续停止更新显示。

当我们测量电池电压时、它显示了2.7V 至2.8V。 (更新显示仅在更新内容时消耗15mA 电流)  

CR2450的截止电压为2.0伏。

因此、我们计划使用升压转换器。

升压转换   器将纽扣电池的电压从"2.0或2.7伏"升至"3.0伏"、从而进一步提高电池的可用性。

目前、我们正在考虑以下产品  

1)  TPS61291 - 具有旁路操作的 TPS61291低 Iq 升压转换器数据表(修订版 A)

2) TPS61023 - TPS61023具有0.5V 超低输入电压的3.7A 升压转换器数据表(修订版 B)

3) TPS61220 - 具有5.5μA μ A 静态电流的 TPS6122x 低输入电压、0.7V 升压转换器数据表(修订版 B)

请帮助我们确定正确的升压转换器。

欢迎使用其他更好的器件

谢谢你

Dnyaneshvar Salve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dnyaneshvar:

    对于输入电压为2 ~ 2.7V、输出电压为3V 的应用、负载电流为8uA 至50uA、我建议您考虑使用低 Iq 升压转换器 TPS61099。 该器件具有超低 Iq 特性、即向 Vout 引脚提供600nA Iq、向 Vin 引脚提供400nA Iq。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zack 

    非常感谢您的建议。 我们一定会在设计中考虑您建议的器件

    Dnyaneshvar salve