This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS389006-Q1:是否为 TPS389006-Q1提供了头文件?

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS389006-Q1, TPS389006

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1191485/tps389006-q1-is-header-file-available-for-tps389006-q1

器件型号:TPS389006-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS389006

你(们)好。

是适用于 TPS389006-Q1的头文件;

如果是、您愿意与我分享吗?

BRS、

Shubiao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shubiao、

    感谢您的提问、我只想澄清一下、您请求的头文件是 I2C 的库吗?

    Jesse  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jesse、

    感谢你的帮助。

    我们只需确认"是否有任何 TPS389006-Q1驱动器可用于快速实现功能安全机制/监控"。

    BR

    小威

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiaowei、

    TPS389006 无需使用驱动程序或特殊库。 控制器的通用 I2C 实现是唯一的要求。 数据表中介绍了寄存器和数据块。

    Jesse  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jesse、

    感谢您的回复。

    您能否提供一些介绍  TPS389006功能安全机制/监控器的文档? 我们无法通过仅读取数据表(过多寄存器)来保证所有安全要求的实现。

    BR

    小威

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiaowei、

    我们的同事 Shubiao 将与您联系并满足您的请求。

    谢谢、

    ISA