This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25601:BQ25601

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25601

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1191878/bq25601-bq25601

器件型号:BQ25601

我们在设计中使用 bq25601 IC 来控制4.2V 电池的充电和放电。 IC 中正在进行电池充电控制。  如果 TS 电压超过 T1-T5 (0 - 60摄氏度)范围、控制器将暂停充电并等待电池温度处于 T1至 T5范围内。 同时、电池充电器 IC 中默认不存在电池放电控制。 可通过将 REG07的 BATFET_DIS 写入1来禁用放电。 我可以通过读取寄存器 REG09来读取温度范围。 但不是精确的温度值。

下面是我的问题:

1) 1)是否有办法启用温度的放电控制?

2) 2) 2)是否可以通过读取寄存器获得精确的温度值?

我们的实际要求是  

  1. 连接输入时、除非温度为0至45摄氏度、否则电池不应充电。

  2. 如果输入未连接、则电池不应放电、除非温度范围为-20至60摄氏度。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1) 1)内置温度曲线不支持它。
    2) 2)该功能不适用于充电器。

    谢谢、

    宁。